This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:在 TM4C MCU 上集成 AAC 解码器、无需外部芯片(DSP)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, TM4C123GH6PM, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652928/tm4c123gh6pm-integrate-aac-decoder-on-tm4c-mcu-without-external-chip-dsp

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:CC2564TLV320AIC3254TM4C123

大家好、

我目前正在研究使用 MCU TM4C123GH6PM、蓝牙芯片(CC2564)和音频编解码器(TLV320AIC3254)的应用。

目前,我只在应用程序中使用 SBC 解码器,它运行良好。 问题是、我想在 不添加任何外部 DSP 芯片的情况下集成 AAC 解码器。 我运行了一些库、但似乎所有库都需要大量计算资源。

我真的可以在 TM4C123GH6PM 上添加 AAC 解码器吗?还是我会达到产品设计的极限?  

如果是,您是否提供了一些 TI 编解码器库,我可以在应用程序中使用这些库?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mickael Ben Soussan">我是否真的可以在 TM4C123GH6PM 上添加 AAC 解码器 ,或者我是否会达到产品设计的极限?  [/引述]通过 https://www.ittiam.com/wp-content/knowledge-center/publications/2010/Audio_on_ARM_Cortex-M_processors.pdf 了解 Ittiam 专有的专有 AAC 解码器,该解码器针对 Cortex-M4进行了优化,报告说运行在150MHz 解码 立体声模式下的 Cortex-M4的 CPU 负载典型值为6%,采样率为44.1kHz, 数据速率为128kbps。 对于以80MHz 时钟运行的 TM4C123、相当于大约12%的 CPU 负载。

    因此、TM4C123应该具有执行 AAC 解码器的处理能力、前提是使用已针对 Cortex-M4进行优化的解码器。

    您的现有设计中有多少备用存储器和 CPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!

    感谢您的快速回答、您发送的文章非常有趣、但我尚未实施测量 CPU 负载的方法。
    我最初在寻找免费的许可 AAC 解码器、但我想我需要为 ARM 优化的音频解码器订购许可证、或者用我的手修改现有的内容。

    非常感谢、如果我的实施成功、我会随时提醒您!