This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用 PWM 时产生噪声

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652850/ccs-tm4c123gh6pm-noise-when-using-pwm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 QEI 模块读取编码器、使用 PWM 第3代读取电机的生成 PWM。 当我不激活 PWM 模块时一切正常。 当我激活 PWM 模块时、QEI 模块读取错误的数字。

我认为配置 PWM 模块时出错了。

空 Config_PWM (空)

//配置 PWM 时钟以匹配系统
ROM_SysCtlPWMClockSet (SYSCTL_PWMDIV_1);

//启用此程序使用的外设。
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_PWM1);//Tiva Launchpad 具有2个模块(0和1)和


ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
ROM_GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_3);
ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PF3_M1PWM7);

//5ms
Period=(SysCtlClockGet ()/20000)-1;
//配置 PWM 选项
PWMGenConfigure (PWM1_base、PWM_GEN_3、PWM_GEN_MODE_UP_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
PWMGenPeriodSet (PWM1_base、PWM_GEN_3、周期);

ROM_PWMOutputState (PWM1_base、PWM_OUT_7_bit、true);

//启用 PWM 发生器
ROM_PWMGenEnable (PWM1_base、PWM_GEN_3);

 并使用以下函数更新 PID 控制器

空 PROCESS_PWM (浮点占空比)

if (占空比>0)

//dir =1.  
GPIOPinWrite (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_4、GPIO_PIN_4);
PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_7、(uint32_t)(DutyCycle *周期));

其他

GPIOPinWrite (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_4、~(GPIO_PIN_4));
PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_7、(uint32_t)(-DutyCycle *周期));

此致、

Ngoc Phu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了进行快速检查-防止"else"子句将 PWM 脉宽(占空比)设置为负数。
    在加载"极值"(非常接近0或100%占空比)时、具有这些 MCU 的 PWM 发生器(通常)会遇到困难。 您的潜在"负数"负载会以"高风险"的形式跃出-并且可以快速轻松地进行测试和确认...