This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Launchpad 需要替换微型 USB 电缆

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652724/tm4c1294ncpdt-need-replacement-micro-usb-cable-for-launchpad

器件型号:TM4C1294NCPDT

我丢失了 Tiva microUSB 电缆。我可以使用正常的充电电缆连接主板和笔记本电脑吗?如果不是,我可以从哪里购买它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题行-更好地反映您的"公平需求"-证明优于"MCU 器件型号:MCU 器件型号?"    (这实际上并不表示任何东西。     这样、非引人注目的"标题"证明无法快速而丰富地"吸引眼球"-对您(否则)清晰而恰当的发布。)    有充分理由存在标题-并且应该在"此处"使用-以及...

    公司/我发现、只要质量足够、这种"标准"充电电缆就能证明是最合适的...    确保"微型端"与您的电路板相匹配。   (大多数人都愿意做...)

    请注意、此类电缆"有"长。  (10英尺)  建议避免使用这些-我们发现的最大值为3英尺(最常)、证明其稳健/可靠...