This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0232:关于 TMS570LS0232 SPI 通信

Guru**** 2837960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652675/ccs-tms570ls0232-about-tms570ls0232-spi-communication

器件型号:TMS570LS0232

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

我想知道 TMS570的 CRC 仅用于 eQEP、ADC、GIO 和 PINMUX 吗? 我是否可以为 SPI 通信配置 CRC。

谢谢!

此致!

新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    您可以为 SPI 通信定义自己的通信协议。 例如、首先传输2字节数据、然后传输1字节 CRC。 CRC 可由您的软件代码或 CRC 模块计算得出。 如果要使用 CRC 模块来计算 CRC、SPI 通信的另一侧(主器件或从器件)必须使用相同的 CRC 公式来计算和验证 CRC。

    CRC 模块可被用于计算任一内存区域的 CRC。