This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车 MCU

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652351/automotive-mcu

主题中讨论的其他器件:TMS470MF06607

您好!

应用-电子保险丝

•汽车级控制器

•I/O <30

•基于 PLL 的时钟

•8位/32位

•提供3.3/5V 电源。

请提供建议

在此、感谢您的支持、

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当地的销售办事处证明了最适合此类"非 TM4C"请求的来源...   (TM4C 不符合 AEC Q101标准。)

    供应商通常会在 其器件说明/手册的顶部/第一页上满足此类要求...    该供应商可能有其他符合条件的器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或许像这样的器件:www.ti.com/product/TMS470MF06607