This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Fatfs 文件系统正在 SD 卡中创建未知的零字节文件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652527/tm4c1294ncpdt-fatfs-file-system-is-creating-unknown-file-of-zero-byte-in-the-sd-card

器件型号:TM4C1294NCPDT

 您好!

我将映像从一个目录重命名并复制到同一 SD 卡中的另一个目录。在长时间运行后执行此操作时、会创建一些未知类型的文件、如快照中所示。

由于这一点、我认为当 MCU 从休眠状态唤醒并尝试安装 SD 卡时、它无法执行此操作。当我尝试在计算机上删除此文件时、它也不会删除、我需要对 SD 卡进行格式化。

那么、有人告诉我如何解决 这个问题、或者在我的文件系统中寻找什么。

注: 使用的 Fatfs 参考:- elm-chan.org/.../00index_e.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的痛苦-但(许多)感兴趣的项目缺失和/或未定义。

    • 您如何定义"长期运行?"    ("在长时间运行后执行此操作时、有些未知...")
    • 在这种"长期运行"期间、发生了哪些 SD 卡和/或其他 MCU 数据活动?
    • 您是否关注过与 SD 卡"保养/管理"相关的任何/所有"供应商示例"?    如果是-哪些-以及您更改了什么?
    • 您可以将"休眠"添加到此组合。   (哪种情况违反了"kiss")  如果不使用休眠、是否会出现此问题?
    • 您的"SD 卡"计划的关键要素很可能会被证明是有用的。   如果您的无电"助手 crüe "、整个程序的"转储"就不会很有帮助、这会迫使您付出不必要/多余的努力。

    事实上、"任何人"可能会告诉您、但只有在重大事实(上面列出的某些事实)之后、才会到达...