This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:如何将 LAUNCHXL-TMS57004转换为 TMS570LS0714平台?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, LAUNCHXL-TMS57004, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652062/tms570ls0714-how-to-transform-launchxl-tms57004-to-tms570ls0714-platform

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432LAUNCHXL-TMS57004

大家好、

现在我有一个 LAUNCHXL-TMS57004 EVM 板、Hercules 器件是 TMS570LS0432。 但我想在 TMS570LS0714平台上测试一些配置和项目、能否直接将器件 TMS570LS0432替换为 LS0714PZ 以构建 TMS570LS0714测试平台? 如果没有、我应该 如何做额外的工作?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LS0714 PZ 和 LS0432PZ 是引脚对引脚兼容的。 您可以将 LS0324 HDK 用于 LS0714的某些外设、我们之前已经这么做了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的快速响应。

    今天、我将 LAUNCHXL-TMS57004上的 LS0432PZ 替换为 LS0714PZ、电路板如下所示。

    但是、当我在 CCS 中执行"测试连接"时、它会显示失败的测试、如下所示。 当我调试 LS0714的代码时、它也会显示错误。 那么 、除了器件更换之外、还需要修改其他内容吗?

    e2e.ti.com/.../6622.Test-Connection.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的支持。

    您说得对、故障是由于某些引脚焊接有故障。 我再次重新调整了它、现在它运行良好。 谢谢。