This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43:HALCoGen 配置中未显示数字窗口看门狗?!

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/652071/launchxl2-570lc43-launchxl2-570lc43-digital-windowed-watchdog-is-not-shown-in-halcogen-configuration

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我收到 了 LAUNCHXL2-570LC43 评估板套件、以进行一些实践。 我已经设置了我的环境、包括 HALCoGen、CodeComposerStudio 和提供的安全库。 但是、我有一个问题涉及数字窗口看门狗(DWWD)、它应该在 HALCoGen 设置中、但我在任何地方都找不到它。

我已经研究了 RTI 设置、但是没有显示 DWWD 模块(数字窗口看门狗)。 当我打开 HALCoGen TMS570LC43x 帮助按钮时、我能够看到一些有关看门狗计时器的功能。 例如:

uint32 dwwdGetCurrentDownCounter

(

rtibase_t *  

rtiREG

)

获取当前的 DWWD 递减计数器。

参数

[在]

rtiREG

一个 RTI 模块的示例。

返回

所选比较的当前节拍

 

 

我希望看到一个 DWWD 模块、该模块可以针对您的应用进行配置和参数化。

我认为 HALOCoGen 的创建是为了简化设计人员在配置方面的使用,但此时我真的很困惑如何正确使用 DWWD 模块以及如何设置正确的计时窗口,仅用于测试目的。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muba、

    我们当前版本的 HalCoGen 与 DWWD 的配置和初始化没有任何关系。 我将与设计团队核实是否有任何计划将此功能添加到下一个版本中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的澄清