This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS1227示波器精度要求

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651849/tms570ls1227-tms570ls1227-osc-accuracy-requirement

器件型号:TMS570LS1227

我们想知道 TMS570LS1227的 osc 精度要求、osc 的 ppm 要求。

我们为 MCU 使用16M osc。

OSC 的 ppm 要求、就像这样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    晶体非常精确。 我们对 MCU 没有特殊的晶体 ppm 要求。 当使用 USB、以太网和 FlexRay 等具有非常严格容差的高速通信时、需要精度。 例如、要满足 IEEE802.x、可能需要40ppm 或更低的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    MCU 没有特殊的晶体 ppm 要求、因为 晶体非常精确?

    我们为 TMS570LS1227选择16MHz±20ppm OSC  对吧?

    请~~~帮助~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说晶体的 ppm 要求基于您的应用。