This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:Hercules 安全

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648235/ccs-launchxl2-570lc43-hercules-safety

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 LAUNCHXL2-570LC43、我正在尝试对其进行评估。 我已安装 CCS V7、HALCOGEN、MinGW。 如何为 Launchpad 开发应用代码? 请提供帮助。。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    HALCoGen 中的帮助主题提供了示例列表。

    若要创建 CCS 工程、请执行以下操作:

    启动 Code Composer Studio IDE 后、从 Code Composer Studio 菜单栏中选择 File→New→CCS Project。将打开一个窗口、询问您在哪里创建 Code Composer Studio 项目。 您可以在现有工作区中创建项目、并为项目命名。

    2.使用 TMS570LC43x 器件的模板创建项目

    (a)选择目标:TMS570LC43xx

    (b)选择仿真器(XDS110 USB 仿真器)

    (c)在现有工作区中创建项目、并为项目命名

    (D)选择编译器版本

    (e)将高级设置保留为默认设置。 (输出类型-可执行、输出格式- eabi)

    (f)在项目模板下选择"空项目"

    3.选择完成,将在工作区文件夹中创建一个 Code Composer Studio 项目

    4.然后使用 HALCoGen 直接在该文件夹中生成源文件

    若要创建 HALCoGen 项目、请执行以下操作:

    1.启动 HALCoGen 程序、该程序将显示启动屏幕

    2.从 HALCoGen 启动屏幕中选择 File→New→Project。 此时会出现一个窗口、要求您选择器件类型、工作文件夹以及为项目选择名称。 请为项目使用相同的工作区文件夹

    使用与创建 Code Composer Studio 项目时所选的同一器件(TMS570LC43x)

    4. 在 CCS 中创建项目时使用的项目名称和位置相同

    因此、您可以在 CCS 中获得一个包含源代码和头文件的项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 QJ Wang。。。。。有你建议的步骤、我在工作区中创建了项目。 现在、我想使用 C 语言开发代码、无论我需要单独的 C 语言编译器还是 CCS v7中集成了一些 C 语言编译器?? 如何为卤素配置生成 C 代码?如何将卤素生成的 C 代码导入 CCS v7? ..please 指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak 您好!

    HALCoGen 将生成源文件(C 和 ASM)和头文件。 这些文件将导入到 CCS 工程中(按照上面列出的步骤进行操作)。

    您需要将自己的代码写入 sys_main.c、或者将示例代码复制到 sys_main.c 示例代码位于 HALCoGen 的示例文件夹下。

    CCS7具有适用于 ARM 器件的编译器、您无需单独安装编译器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,王杰… 按照您建议的步骤、我现在能够构建项目、但无法将其加载到 launchpad (TMS70LC4357 Launchpad)中。 在调试过程中、我能够擦除闪存、但无法加载代码。
    此时会显示消息"CortexR5:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR5:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@由于系统复位而产生的地址0x0"。 如何解决??