This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:同时使用 CAN 总线和 USB 主机

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651490/tm4c129ekcpdt-use-both-can-buses-and-usb-host-simultaneously

器件型号:TM4C129EKCPDT

我们将 TM4C129EKCPDTI3用于需要同时使用 CAN 总线和 USB 作为主机(不需要 OTG)的项目。 我注意到引脚95 (CAN1Rx/USB0ID)和96 (CAN1Tx/USB0VBUS)对于 USB 和其中一个 CAN 是通用的。 但是、在阅读 这个 maxim 文档后、我得到的印象是 USB OTG 只需要 USB ID 和 USB VBUS 线。

是否可以在没有引脚95和96的情况下将 USB 用作主机?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经复制了下面数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c129ekcpdt.pdf)第1767页中的一条语句。 PB0和 PB1可用作 CAN、而不是 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复,我将这样做。

    -Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    认真地— —只有 在“1767页搜索”之后才会显示此类详细信息。    相当多的"挖掘"工作-您的"发现"和使用 颜色只是 "制造这篇文章"。    谢谢你。

    您是否知道端接、"上拉和下拉"(如此之列)是否由许多/大多数"外部器件"(通常/正常)提供(类似)?    (我们的一名员工阅读了"USB 标准"的"合规性问题"-我们正在搜索该文章...)   再次感谢。