This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651814/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

10.4.3进入 CPU 空闲模式
通过写入 STC 使能密钥来启用 STC 测试后、测试仅在 CPU 执行后触发
通过执行 CPU 空闲指令 asm (“WFI”)进入空闲模式。
10.4.4进入 NHET 空闲模式
通过写入 STC 使能密钥来使能 STC 测试后、测试只在 NHET 之后被触发
通过写入 NHET 中 HETGCR 全局配置寄存器的位0、模块被置于复位状态
模块。

STC1段1为 μSCU μ A。 如果我想测试 μ μSCU、我还应该进入 CPU 空闲模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    uSCU 是 Cortex-R5处理器系统的一部分。 在 uSCU 单元上运行 STC 测试之前、CPU 应处于空闲模式。