This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432闪存耐久性

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651915/rm42l432-flash-memory-endurance

主题中讨论的其他器件:RM42L432TMS570LS0432

你(们)好  

我在寻找 RM42L432和 TMS570LS0432器件的闪存耐久性

我无法找到它

我能否知道有保证的写入和擦除周期数  

谢谢

Subbu

RM42L432   TMS570LS0432  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我明白了
    100000个周期的数据闪存;1000个周期的程序闪存
    是这样的
    此致
    Subbu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Subbu、您好!

    你是对的。 对于数据闪存(组7)、它是100K 周期、而对于程序闪存、它是1K 周期。