This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ROM API 的一些问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651540/tm4c123gh6pm-some-question-of-rom-api

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我对 TM4C123的 ROM API 有一些疑问

是否仅将这些 API 的入口点地址存储在 ROM 中? 还是将源代码存储在 ROM 中?

2.如果只存储 API 的入口点地址,而不将源代码存储在 ROM 中,这是否意味着源代码存储在"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\driverlib"中?

3.如果 ROM API 的源代码位于"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\driverlib"中、我如何知道哪个芯片版本需要与哪个版本的 TivaWare 配合使用?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Erik lee2">1. 它是否仅将这些 API 的入口点地址存储在 ROM 中? 或者它还将源代码存储在 ROM 中?

    入口点和目标代码、而不是源代码存储在 ROM 中。 目标代码就是执行函数所需的全部内容。

    [引用 user="Erik lee2">2. 如果只存储 API 的入口点地址,而不将源代码存储在 ROM 中,这是否意味着源代码存储在"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\driverlib"中?

    每个函数的最新源代码存储在 TivaWare 驱动程序库中。 最新版本为"TivaWare_C_Series-2.1.4.178"。 源代码将与 ROM 中的目标代码匹配、除非对该代码进行了更新、例如错误修复。 为了确保您使用的是最新版本的函数、但仍使用 ROM 版本来节省闪存空间、请使用 带有"MAP_"前缀的函数和最新版本的 TivaWare。 包含头文件"rom_map.h"。 除非存在较新版本、否则此头文件会将带有"map_"前缀的函数重新映射到"rom_"前缀。 否则、它将映射到没有前缀的函数名称、该函数将从驱动程序库中拉出、并驻留在闪存中。

    [引用 USER="Erik lee2"]如果 ROM API 的源代码位于"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\driverlib"中,我如何知道哪个芯片版本需要与哪个版本的 TivaWare 配合使用?

    启动新项目时、我建议您使用最新版本的 TivaWare 库来获得所做的任何更正的好处。