This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何设置 TM4C 微控制器的 MAC 地址。

Guru**** 2534290 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650881/tm4c1294ncpdt-how-to-set-mac-address-to-tm4c-microcontroller

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好。

我知道、TI 不会分配 MAC 地址。 TI 有一组从 IEEE 分配给 TI 的 MAC 地址。 但我的 MAC 地址是"FFF...FF"、如何返回 MAC 地址并将其设置为芯片?

LM 闪存编程器可用于对 Mac 地址进行编程、但我的芯片上没有 UART 引导加载程序? 我可以参考的任何流程文档? 谢谢!

BR、

铁黄