This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:关于代码保护问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651420/tms570ls1224-about-code-protection-question

器件型号:TMS570LS1224

你(们)好,先生

我们正在调查 TMS570LS1224解决方案、并 有一些问题

 1. TMS570LS1224是否支持代码保护功能并防止执行代码。

2.如果没有、TI 是否有任何建议来实现此功能  

谢谢

BR

Yimin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、您好!

    该器件包含一个高级 JTAG 安全模块(AJSM)模块。AJSM 允许用户在编程后保护器件的存储器内容、从而为器件提供安全保护。