This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU100V2U-20T:器件管理器中没有 XDS100v2的 COM 端口

Guru**** 2580185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651367/ccs-tmdsemu100v2u-20t-no-com-port-in-device-manager-with-xds100v2

器件型号:TMDSEMU100V2U-20T

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想使用 TMDSEMU100V2U-20T 来调试 串行输出。 但是 、当我将 设备的 USB 端口连接 到计算机时 、设备管理器中不会显示 COM 端口设备。  我还在使用 RM57Lx 开发套件(TMDXRM57LHDK)当我连接开发套件的 USB 时、我可以在器件管理器中看到 COM 端口。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我怀疑在特定时刻为您的独立 XDS100v2安装的驱动程序不正确或有某种程度的损坏、这很明显是假设您的独立 POD 正常工作。

    是否可以尝试按照下面 XDS100页面第2.6节所示重新安装 Windows 驱动程序?

    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    否则、您能否检查 FTDI 器件是否已在 XDS100v2中正确编程? 请参阅第5.2.2节。 相同页面的说明。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔