This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:具有以太网供电(PoE)的音频通信

Guru**** 2578645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651113/dk-tm4c129x-audio-communication-with-power-over-ethernet-poe

器件型号:DK-TM4C129X

Amit、您好!

此示例解决方案的源文件是否适用于支持 Opus 的以太网音频?  我有兴趣在与您提供的 PoE 示例类似的解决方案中调整 Opus、 但对于带宽非常低的单声道音频应用、通过 BLE 技术、利用具有(启用 FPU 或定点)的 ARM M4内核 MPU、并且已经使用 SPMA076进行了一些库编译、可作为很好的参考。  我想举例说明如何通过 BLE 应用音频流、并认为此示例适用。  感谢您提供的任何指导。

谢谢、

Chris Mathewson