This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:具有触控笔驱动示例代码的 TM4C123GH6PM 接口

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/651038/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-interface-with-pen-drive-example-code

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G

我有 TM4C123GH6PM lauhpad。  

是否有用于将画笔驱动器与此 laustnpad 连接的示例代码或分步过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到专门针对 launchpad 的示例、但开发套件有一个 USB 主机存储类示例、可用作指南。 它位于 TivaWare 中的以下位置:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\USB_host_msc