This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:连接到 eMMC

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650846/tm4c129encpdt-interfacing-to-an-emmc

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我正在从事一项基于 TI-RTOS 的设计、需要存储大量文件。  我一直在考虑使用 FsFat 代码和 eMMC。  TM4C 微控制器论坛上有一个主题 为"TM4C129是否支持 eMMC?"的主题。    链接如下:  

e2e.ti.com/.../2077194

Amit Ashara 在评论中建议 QSPI 接口和一些自定义逻辑将启用 eMMC 支持。  此外、他还建议通过同意 NDA 即可获得该规范。  我对审核此 IP 非常感兴趣。  我正尝试按照他的建议与 TI 销售 AE 联系、以便我能够获得 NDA 和 IP。

此致、

Roy Cooley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC 接口基于 JEDEC 标准 JESD84-B51。 虽然该标准是免费提供的、但它需要注册并与 JEDEC 达成协议。 TI 不会通过提供 eMMC 接口示例来披露 JEDEC 知识产权。 但是、如果在获取和阅读规范后、您对 TM4C129E 器件上的 QSPI 或其他接口的使用有具体问题、请将其发布在新主题上。