This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:TivaWare 驱动程序解压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650701/tm4c123gh6zrb-tivaware-driver-extract

器件型号:TM4C123GH6ZRB

团队、

我的客户在即将投入生产的新项目中使用 Tiva。 为了使客户能够通过 USB 进行固件更新、他们需要为其提供驱动程序。 他们不希望每个客户都安装 TivaWare、因此他们希望从我们的套件中提取驱动程序并将其提供给客户。

这包括

  • ...\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers\AMD64
  • ...\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers\i386
  • ...\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers\boot_usb.cat
  • ...\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers\boot_usb.inf

TI 是否可以这样做?"
是否有仅 包含"...\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers"的替代软件包、以便将客户链接到 TI 下载驱动程序?

是否有替代解决方案?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一名"官员"Out-Sider -请允许我注意到、出于许多原因、您(和此客户)很可能没有、"考虑好这个请求"、并且他们肯定"不应该这样做!"

    种(潜在)"蓝天空"方法会带来痛苦的影响、并且很容易预测、这种方法从"接纳技术现实..."中受益匪浅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据作为 TivaWare 一部分分发的最终用户许可协议文件的条款、允许这样做:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\EULA.txt
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\TI-BSD-EULA.txt

    此软件只能与 TI 器件配合使用。

    boot_usb.inf 的注释中还提供了用于自定义安装程序的说明。