This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:电源浪涌问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650413/ek-tm4c1294xl-power-surge-issue

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我无法将电路板连接到 PC、不断收到消息"集线器端口上的电源浪涌"。 我的笔记本电脑上的所有 USB 端口都是如此。

是否有人有过类似的经验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在另一台 PC 上尝试过?

    您是否有另一个可以尝试的 LaunchPad 板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、没有另一台 PC 和另一个板。 但是,已重新安装所有驱动程序,问题仍然存在。 我已经按照建议检查了电路板、跳线位于 ICDI 上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用该板的时间有多长? 这个问题是否刚刚出现? 您是否还记得在开始查看电源浪涌问题之前、闪存中正在运行什么程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一次插入主板:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以重启电脑吗? 您是否有任何其他 USB 设备连接到 PC? 如果是、您现在可以断开它们的连接吗? 连接时、您是否看到电路板上的电源 LED? 我假设您连接到 USB 调试端口、而不是 USB 器件端口、对吧?

    请找到另一台电脑、然后尝试让我们知道这是一台电脑还是所有电脑所特有的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有几个其他设备连接到 PC。 我已断开它们的连接并插入电路板(右上角 USB 连接器)、但再次收到有关电源浪涌的消息。 可能会在第二天访问其他 PC。 在其他 PC 上尝试之前、您有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您按住重置按钮会怎样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一件要尝试的事情是通过在 JP2上拔出跳线来测量电流消耗。 在两个 JP2引线之间放置一个电流表、您看到多少电流?

    只是想确认这是一个开箱即用的 LaunchPad、以前从未使用过、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试重置按钮、但仍然不幸运。
    不幸的是、我没有电流表。
    但是、我将购买 USB 集线器并尝试使用该集线器。 尽管我重新安装了所有 USB 驱动程序。 问题可能在那里...

    是的、这是开箱即用的 LaunchPad、以前从未使用过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们等待另一台 PC 的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过 USB 集线器、相同的电源浪涌消息... :(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是有源 USB 集线器吗? 如果您未使用具有单独电源的集线器、则仍会收到消息。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是一个通电的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否获得能够测量 JP2上电流的数字万用表? 即使收到消息、您仍然可以连接到目标、并且可能加载简单的 hello 或 blinky 程序吗? 我想知道、加载程序后、它会产生什么影响吗? 个人而言、我没有看到一个开箱即用的板、其行为与您的行为类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明天将尝试使用其他 PC 和万用表。 感谢您的建议...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果万用表证明是正确的(电压足够低时测量电阻、以便不会"打开"各种半结)、则可以测量 TM4C 板 USB 连接器5V 引脚上的电阻。

    您尚未披露、也未被要求对您的板上的"电源指示"进行评论。   这样的要求现在就可以满足了!

    在那里看到"过低"的阻力-可能会导致您报告的情况...

    如果"证明情况"、我会仔细地"拉动5V 线路上的任何(假设的)滤波电容器。   (他们是"通常"的嫌疑人。)

    和-替换 USB 电缆-不会损坏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需将电路板插入另一台 PC 上的 USB、就无法识别。 PC 空闲、未找到新设备上的消息、未搜索驱动程序。 没有... 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入后- LPAD 电源指示灯是否亮起?     和-最有助于通过不同的 USB 电缆获取并重复此类测试。    (虽然电流"确实"似乎流经该电缆导致、但"电源浪涌报告"。    预计您的情况更有可能是"过流"而不是"浪涌"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有单个 LED 亮起、该板上没有生命体征。
    是的、使用其他电缆进行尝试是我的议程上的下一个事项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感受您的痛苦-然而、出现了一个完全"死的 LPAD "(新鲜的)、"脱离图表"的罕见情况。 我们一直是"天才之多"、并购买了几百个"4C123而不是129"-每个人都能工作! 此外、我们的产量也是如此、供应商为我们提供 FAE 服务-他们在出生(开业)时也没有遇到"LPAD DOA -或发往 ER ..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想象一下我的惊喜:)这不是火箭科学,所以我可能已经做出了贡献。 总之、我通过 USB 电缆(完全不接触以太网电缆)将电路板连接到我的笔记本电脑、除了电源浪涌消息之外、根本没有任何反应。 没有单个 LED 亮起或闪烁。 我尝试按重置按钮、但没有成功。 我想我没有犯任何错误。 但是、将尝试使用另一根电缆... 可能会更幸运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更让我感到困惑的是、我的笔记本电脑上的所有 USB 端口上都显示了"电涌"消息、但其他消费者工作正常。 所以,它毕竟可能是电缆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是电缆! 我用其他电缆连接了电路板,贪婪的 LED 亮起了... 非常成功:)感谢大家提供的宝贵建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “感谢大家”——难道不是“这位记者”“把那条电缆认作您的问题吗?”
    这当然是解决的问题--是不是吗? 漂亮的绿色(真实的)解决了我的问题、这将是一个"很好的触摸"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBIT"]和-最有助于通过不同的 USB 电缆获取并重复此类测试

    此帖子-今天到达@ 05:11 CST (本地)已确定您的问题-它应该会收到绿色的"已解决我的问题"点击。   (除了您单击了自己的帖子...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    喜欢!!! 感谢您解决海报的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    主席先生,谢谢你,我们当然“喜欢”你的“喜欢”。
    您的探险爱好者的"D-Day "-您描述"逐日"亮点的照片和博客-将证明这是一种不错的转移方式、即"我的 MCU 不工作!"