This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650057/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

你好!

我  使用 EK-TM4C1294XL launchpad 和 TivaWare_C_Series-2.1.4.178与 CCSV7.3.0。

我正在尝试 USB_dev_cserial 示例、但它不起作用。

我无法从 tivaware windows_drivers 文件夹升级 COM 端口的驱动程序。按照以下屏幕截图:-

PL.LET 我如何升级驱动程序。

谢谢、此致、

尼利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../usb-e.g-problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚电路板器件型号的"重复"仅在您的帖子(主题行)顶部如何吸引读者来拯救您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 Windows 10计算机? 如果您有、请下载更新的 USB 驱动程序补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查尔斯!

    我正在使用 Windows 7计算机。根据所看到的论坛答案、我仍然已经完成了上述步骤、但成功了。

    USB_DEV_BULK 示例可与 tm4c1294launchpad 一起成功运行。

    谢谢、此致、

    尼利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否截取设备管理器的屏幕截图。

    我首先在 Windows 7计算机上运行 USB_dev_cserial 示例。 然后、在 PC 和 LaunchPad 器件 USB 端口之间插入 USB 电缆。 我假设除了 Stellaris USB 调试端口插件外、您还插入了 USB 器件端口、对吧?

    将 USB 电缆插入 launchpad USB 设备端口后、我将在设备管理器上看到三个 COM 端口。 您看到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查尔斯!

    这是我的错。我给了错误的驱动程序安装路径。我给 了 C:/ti/TivaWare-for-C-Series/windows_drivers/win2K 而不是

    C:/ti/TivaWare-for-C-Series/windows_drivers.Now,问题已解决。

    感谢你的帮助。

    此致、

    尼利马