This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C1294NCPDT:如何自动下载 TivaWare 软件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650461/linux-tm4c1294ncpdt-how-to-automatically-download-tivaware-software

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Docker 创建一个映像、用于在 Linux 系统上编译 TM4C1294NCPDT 项目。 我需要能够自动下载 TivaWare 软件包、但要下载该软件包、需要登录到 TI 的网页。 是否有办法要求我登录以获取 TIvaWare 包?

谢谢、
Doug Burrell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doug、您好!

    不可以、没有其他方法从 TI.com 获取文件、因为下载过程包括同意与软件包发布详细信息有关的许可/协议、并且需要登录 TI 帐户。 我们不能提供不包含该许可的下载、也不能规避使用 TI 帐户同意许可的要求。