This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0232:关于生成十六进制文件

Guru**** 2580955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650210/ccs-tms570ls0232-about-generate-hex-file

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

根据 TMS570LS0232、我们设计了一个用于加载应用程序十六进制文件的引导加载程序。 有时、当我们通过引导加载程序加载应用程序时、应用程序将停止运行。  但是、如果我使用 uniflash 加载程序、则可以。 附件是我们的引导加载程序。 请帮帮我们。

e2e.ti.com/.../5287.Boot_5F00_Driver_5F00_New.rar

谢谢!

此致!

王新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    我已将您的消息转发给我们的一位 TI 引导加载程序专家。 他们很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    我注意到、引导加载程序会将应用程序编程为0x4000。 Uniflash 会将应用程序编程到相同的闪存位置(0x4000)、并在0x00对引导加载程序进行编程吗?

    引导加载程序是否将状态字正确编程到 EEPROM (0xF0200000和0xF0200010)?