This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570ls3137:端字节序问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650243/tms570ls3137-endian-issue

器件型号:TMS570LS3137

根据 TRM、TMS570ls3137是大端字节序。 我的问题是它是否可以修改为小端字节序? 以及如何修改它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nancy、

    无法更改字节序。 如果您想要 LE 型号、可以考虑使用 MCU 的 RM48Lxxx 系列。 请注意、RM 器件未通过汽车认证或 IS26262认证。