This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:与 TM4C1292NCPDT 的比较

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649852/tm4c1294ncpdt-comparison-to-tm4c1292ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1292NCPDT

您好!

我使用 TM4C1294NCPDT 已有一段时间、需要安装新电路板。  我无法在组件的任何位置找到库存、因此我正在寻找替代产品。  TM4C1292NCPDT 看起来是一个几乎完全相同的器件、因此我希望将其用作直接替代器件。  我的初始审阅显示了引脚51-59唯一的主要差异、我按照 TM4C1294NCPDT 数据表的指示进行了连接。  但是、除了 VDD 和接地连接之外、我不使用任何这些引脚。

如果有人能提供一些建议、我将不胜感激。  

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原来的帖子中忽略了这一点,即这些电路板已经被制造了。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    由于对器件的需求较高、因此存在库存存储。 根据您的时间范围、您可能只能等待它。 您是否仅在该电路板上使用以太网、而在其他电路板上使用相同的设计? 只是想了解在您看来不需要以太网时使用支持以太网的器件的原因。

    就这两个器件而言、主要问题是正确处理现在存在的 VDD 引脚、以及正确配置新的 GPIO。 除此之外、我没有看到任何其他引起担忧的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的回答。 器件选择旨在镜像我们手头的 launchpad。 您能否展开 VDD 引脚的正确处理? 当我们开始编程时、我们需要切断迹线、还是只需使用上拉电阻器将引脚重新配置为高阻态?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    通常、VDD 引脚上应有滤波电容器、 因此、如果您只需要制作几块电路板、那么理想的方法是切断布线并将一根导线连接到另一个 VDD 电容器、如第35页所示: http://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我想这有点混乱。 我的此板专为1294而设计、希望用1292代替1294。 我确实有少量的电路板、但如果没有必要、我希望避免切割现有的迹线。 在我的电流设计中、引脚51和52连接到3V3、引脚53和54连接10k 电阻接地、引脚55和58直接接地、引脚59连接到接地。

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    Ralph 不在办公室。

    我想您在这里可以顺利地插入1292。 默认情况下、GPIO 引脚(TM4C1292中的引脚51-59)为三态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 这正是我想要知道的。  谢谢你们!