This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器内核选择

Guru**** 2580905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649607/micro-controller-core-selection

您好!

  如何根据我们的要求(从 ARM Cortex-M0到 ARM Cortex-M4)选择微控制器内核。选择微控制器内核的主要参数是什么?

谢谢、

Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您在选择微控制器时需要进行比处理器内核更广泛的比较。 不过、下面是 ARM Cortex M 处理器内核的简要比较: www.arm.com/.../cortex-m

    还请考虑内存大小、执行速度和外设。 以下是我们基于 M4的 TM4C 系列微控制器的选择指南:
    www.ti.com/.../spmt285d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此类任务是"交给您"的、"您"是否不希望搜索和发现您独特应用的"被认为是关键的参数"?   (以及任何明显的-后续的-以及...)

    将该任务分配给他人(就像您在这里所做的那样)可能会"减少针对您的学习练习!"     这样做不可能符合您的最佳利益-这不是真的吗?