This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:预期的闪存误码率(建议的汉明距离)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/650078/rm46l852-expected-flash-bit-error-rate-suggested-hamming-distance

器件型号:RM46L852

我们希望使用 CRC 保护闪存内容。
为了能够找到所需的汉明距离、我们需要知道闪存的误码率是多少、您能提供吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Daniweb、

    FMEDA 文档中提供了闪存的时基故障率、该文档作为详细安全分析报告的一部分提供。 此报告受 NDA 保护、需要您使用以下链接申请访问 权限:www.ti.com/safetyanalysis。 此流程的一部分是让我向我们的法律团队申请 SafeTI NDA、以便您的公司签署。 我们的法律团队签署、返回并最终确定 SafeTI 私人论坛后、将向您发送加入 SafeTI 私人论坛的邀请。 然后、可以在该上下文中下载该文档。

    对于闪存、需要考虑永久性故障和瞬态故障。 还应考虑、我们有一个 SECDED 逻辑、该逻辑实现 ECC、以校正从闪存读取的单个位错误。

    CRC 的大小也与您关于闪存 CRC 的决定相关。 在 Hercules 中、CRC 模块是一个标准 CRC-64算法。