This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GH6PGE:不再支持平台

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649748/rtos-tm4c123gh6pge-platform-no-longer-supported

器件型号:TM4C123GH6PGE

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 TM4C123GH6PGE 开始开发一个新项目、我想使用 TIRTOS。 Project/New CCS Project 也是如此。

现在、我来尝试编译、我收到一条不再支持平台的消息。 随附 CCSv6的屏幕截图。

有人能告诉我这里有什么问题吗?

谢谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否能够使用您的 CCS 版本编译任何预先存在的 TI-RTOS 示例? 如果是、那么我怀疑问题在于您创建新项目的方式。 可能缺少定义或链接、从而产生此类错误。

    此外、您能否列出 CCS 编译器和 TI-RTOS 软件包的确切版本号、以及您正在使用的操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、感谢您的回复。
    是的、我能够编译其他 TIRTOS 项目、我在 Project Explorer 中有自己的一个。
    我专门使用了 New CCS Project 对话框来避免类似的问题、因为我发现要正确选择 CCS 设置/属性、总是需要一场斗争!
    我看不到我之前的项目和这个项目之间有任何明显的区别、但实际上有数百种设置。
    我在 Windows10上运行、CCS 版本为6.1.3.00033、编译器版本(如我的屏幕截图所示)为 TI v15.12.1.LTS、(也如图所示) TIRTOS 为2.16.01.14
    谢谢、致以诚挚的问候。
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    错过的最常见位置设置位于以下位置:

    Project Properties -> Build -> ARM Compiler -> Advanced Options -> Predefined Symbols (注意:Predefined Symbols 可能在 ARM Compiler 列表中、而不是在 Advanced Options 下、只需查找即可)
    Project Properties -> Build -> ARM Linker -> File Search Path

    我将检查这些部分是否有差异。

    说实话、解决这个问题的最简单方法是采用一个现有的 TI-RTOS 项目、只需清空所有不需要的应用程序文件并在它们的位置添加您自己的文件。 这样、所有项目设置都将被保留。

    我将把这篇帖子标记给 TI-RTOS 团队、并查看他们是否有任何其他反馈需要在设置新的 TI-RTOS 项目方面提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph、我不会说问题已经解决、但是通过添加 USB 库的路径、我有一个包含可识别错误消息的编译器! 我怀疑其他库需要添加。
    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我第二次推荐 Ralph 从一个简单的 TI-RTOS 示例开始、并将其添加到其中。 我们将不再使用 Project/New Project 方法、建议使用 Resource Explorer 获取合适的模板以开始。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Todd 和 Ralph、我下次将从示例项目开始、因为它可能会更快。

    只是为了完整,我最终发现了错误的设置!

    在 CCS General RTSC 选项卡的底部有一个名为 Platform 的条目。 由于某种原因、我的网站被设置为 ti.platforms.stellaris:TM4C123GH6PGE、并且应该是 ti.platforms.tiva:TM4C123GH6PGE! 随附的屏幕截图、以防它对其他人有所帮助。