This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通信模块的 MCU 选择

Guru**** 2539880 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648975/mcu-selection-for-a-communication-moduel

主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDTTIDM-Connected 以太网TM4C123

大家好、

我们要求使用以下通信接口:

  1. 本地 RS232通信
  2. 用于远程通信的 RJ45 (以太网 SNMP 接口)
  3. RJ11
  4. 4行显示

此通信 MCU 应与主 MCU 连接。

有关选择通信 MCU 的任何建议、请参阅。

谢谢、

Ijaz Fazily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ijaz Fazily、您好!

    我认为 TM4C1290NCPDT 等 Tiva C 系列 MCU 最适合您的要求、请参阅 TIDM-Connected Ethernet。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 RS232通信是"本地"通信(如上所述)、那么将其标记为"UART 通信"(如果距离足够短)是否可以"逃避"每端所需的"RS232线路驱动器"要求?

    合理的"标准"4行显示"(假设为4x20、4x16等)尺寸接近2.2-2.4英寸 TFT 模块-虽然很好地呈现"4行"-但它添加了以(几乎)相同的成本/尺寸呈现更多行(容易呈现12行)、颜色和图形的功能!      

    苹果-很久以前-"证明了图形和颜色的价值"-"世界"很好地标注了... (也许也是... 您的用户客户端。)    这可能需要选择 MCU -超出建议范围...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的建议。

    我已检查 Tiva C 系列 MCU。 我们可能不需要这种高端 MCU。 是否有任何内置 MAC-PHY 的 MCU?

    以下是要求:

    1. 内置以太网支持
    2. UART
    3. SPI  
    4. EEPROM   
    5. 外部闪存  
    6. 4行字符 LCD
    7. 固件更新功能

    此致、

    Ijaz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ijaz,您好!
    我认为 TM4C129器件将满足您的要求。 我们还有一个低端器件 TM4C123、但它没有用于连接外部存储器的内置以太网和 EPI 接口。