This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:TMDX570LC43HDK 上的1588 PTP 行为

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648816/dp83640-1588-ptp-behaviour-on-tmdx570lc43hdk

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

如果我 通过以太网将2块板 TMDX570LC43HDK 连接在一起、1588 PTP 协议会自动使用、或者我必须通过软件设置什么?

还是需要写入固件以排列1588行为? 如何检查1588行为?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etantonio、

    我将把这一主题移至 TMD 论坛、以便他们的应用工程师可以回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    此主题是否有任何答案? 了解是否需要实施 PTP 协议对我来说非常重要

    如果 HalCoGen 中提供了某些 HAL 代码。

    再次感谢、

    Antonio