This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:SDOCM00107044 - TPS 驱动器-启用 ABIST 和 LBIST 运行时复位

Guru**** 2579535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647651/tms570ls1114-sdocm00107044---tps-driver---reset-on-enabling-a-abist-and-lbist-run

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

您好!

在 SafeTITmHerculesTm诊断库发行说明(v 2.4.0)中,存在以下已知问题:


我们在一个工业应用中开发了一个系统、该系统在没有重启的情况下运行数周甚至数月(这将强制执行 ABIST / LBIST)。 从我的角度来看、无法保证 TPS 正常工作、因为无法再对其进行测试、而不会面临电源复位的风险。

1) 1)您是否对变通办法或论证有任何想法?它在本应用程序中是否仍然有用? Scott Monroe 这样回答了这个问题: "我怀疑赫丘利斯驱动器团队的测试没有意识到这些限制、而他们将 WD_RST_EN 位设置为1、并且看门狗故障会导致 TPS65381A-Q1转换至其复位状态、从而将 NRES 拉至低电平并通常将赫丘利斯复位。" 是这样吗? 那么一切都很清楚...

2) 2)在测试 ABIST 和 LBIST 的能力时、我发现以下问题:


在 TPS65381A-Q1数据表中、可以看到"SPI 寄存器在 BIST 期间可能不可用、因此在 BIST 运行时不应进行 SPI 读取或写入"。 在 ABIST 期间、我在请求 ABIST_EN、ABIST_RUN 和 ABIST_ERR 标志时无法发现此行为。 所有这些都是以正确的方式设置的。 但在 LBIST 执行期间、SPI 接收到0xFFFF、因此无法获取 LBIST_RUN 标志、不是吗? 如果是这种情况、我如何才能确保 LBIST 真正被执行? 我也可以要求 ABIST 运行...但我想这不是一个好的解决方案。 如果我没有得到 LBIST_RUN 标志、LBIST_ERR 中的结果是无效的、因为它被初始化为0 (无错误)。


提前感谢您的支持!


此致、

Helge Pape

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helge、

    我已经开始与 Scott Monroe 和我们的软件负责人进行有关此主题的内部讨论、因此我们可以获得有关此主题的合理指导。 当然,我理解你的关切,并希望我们能够在内部讨论之后提供适当的保证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helge、

    我将向我们的 SDL (安全诊断库)开发人员提出您的第一个问题。

    关于第二个问题、请将此问题发布到 PMIC 论坛:
    e2e.ti.com/search

    在设置安全 BIST 控制寄存器中的 LBIST_EN 位后、可以将 ENDRV 信号用作指示器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 我期待收到团队的反馈。

    此致、
    Helge
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有关于问题1的任何新信息?

    对于问题2)、我根据建议更改为 PMIC 论坛。

    此致、
    Helge