This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C123FE6PM:Ubuntu 上 TM4C123FE6PM 的 USB 设备驱动程序

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123FE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649612/linux-tm4c123fe6pm-usb-device-drivers-for-tm4c123fe6pm-on-ubuntu

器件型号:TM4C123FE6PM

工具/软件:Linux

您好!

我正在开发 Java 应用程序、以在 TM4C123FE6PM 微控制器作为设备和计算机与 Windows10作为主机之间交换数据。 我使用的是 USB 通信、 我在 TI 网站上获得了 USB 器件驱动程序。此应用程序运行正常。

现在、我想将 Ubuntu 16.04 Linux 用作计算机上的操作系统。
我是否需要用于 Ubuntu TM4C123FE6PM 的 USB 驱动程序? 如果是、我没有在 TI 网站上获得此类 USB 设备驱动程序。


如果我使用 TM4C123FE6PM 将器件连接到使用 Ubuntu 的计算机并运行命令 USB-devices、则我获取 TI 器件的 Driver=(none)。此外、我无法为我的 Java 应用建立 USB 通信。

在 USB 驱动程序和 Linux 命令方面不太好。
有人可以帮助我从哪里开始? 如果 Ubuntu 需要驱动程序、我可以从哪里获得它? 如何在 Ubuntu 上安装此类驱动程序?


提前感谢、
此致、
Vinay