This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:中断响应时间

Guru**** 2581265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649438/compiler-tm4c1294ncpdt-interruption-response-time

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

网络中断响应时间是指计算机接收到操作系统中断信号并完成切换到中断服务程序的时间。 也就是说、它不包括执行中断的时间。
现在、我想检测这个响应时间、要做什么以及阅读手册并不清楚。 抓紧时间!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您没有提到生成中断的人员以及运行器件的频率。 如果您想了解响应时间、可以使用 GIO 输入来生成中断、一旦进入 ISR、就立即设置另一个引脚。 您可以在示波器上测量两个引脚边沿之间的差值。  

     例如、使用 GPIO 输入生成中断、当检测到上升沿时、必须先锁存(即一个周期)、然后通过边沿检测逻辑(这是另一个周期)。 边沿检测逻辑通常是一个触发器、后跟一个与门、其中一个输入端子上带有气泡。  然后中断请求被发送到 CPU。 CPU 将花费大约12个周期来将上下文保存在堆栈上、或者6个周期具有尾链。 有关详细信息、请参阅 ARM Cortex-M 处理 TRM。   

    [报价用户="user5169723"]抓紧时间!!!

     您能详细说明一下这条评论吗?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    好极了、你的"高光"海报不正确、"命令"。   (抓紧时间!)

    我们不知道这是"故意"还是仅仅是招贴画"、"语言限制"、但无论在哪种情况下、"请求"都总是比"命令"更有利。   (此处使用的"抓紧时间"-证明既不友好又 不必要-通常会引起延迟-而不是敏捷!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全同意!!!
    阅读这一命令使我的每一个神经都以消极的方式作出反应,并阴谋从现在起只作一年的答复!
    此外,我想知道原来的帖子是指什么“网络”? 什么是"计算机"?