This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C129是否成为 NRND?

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C129ENCPDT, CC2650, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649379/tm4c1294ncpdt-tm4c129-becoming-nrnd

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YTM4C129ENCPDTMSPWARECC2650

研究员,

我最近收到 了有关 MSP432E401Y MCU 的新闻。

嗯、虽然它是一个 MSP、但我们可以看到、其中99%可能与 TM4C1294 IC 类似。

虽然到目前为止、我在 TM4C 页面上找不到任何 NRND、但我们公司昨天很难购买"最受欢迎的"1294版本。 包括直接从 TI 商店购买产品的机会不足。 这是一个3-4年的老产品的问题。

TI 的站点显然希望客户远离 TM4C。 当遵循从微控制器开始的自然链路顺序时、它们实际上并不"存在"(下图的第二个方块实际上指的是较新的 MSP)。

论坛同事、我认为我们应该采取不向新海报推荐此 IC 的立场、订购新系列的几个 LaunchPad 来习惯它、并开始访问32位 MSP 论坛...

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在可以对它进行一些父亲介绍:
    -它看起来与 TM4C129ENCPDT 相同。
    MSP 仅提供一个温度额定值、-40至+105°C、因此它反映了 T3后缀。
    我检查了布局上的引脚对引脚、以及"在耐心允许的范围内"、引脚对引脚复用选项、都是一样的。
    想知道 MSPWare 语法是否与 TivaWare 相同吗?
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、
    据我所知、TM4C129将长期可用。 我建议您联系您当地的 TI 销售办事处进行查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我相信你是对的。
    我的帖子只是一些明星一致的结果。 TI 的库存中没有与常规 Launchpad 相同的器件型号、这有点出乎意料、全球任何大型供应商都没有。 我们在巴西的办公室确实有安全库存、我只需要一些器件即可在欧洲进行测试-最后、我订购了非常相似的 TM4C1294 "加密"版本、解决了这一问题。
    不过、如果有人考虑将 TM4C129用于新设计、那么如果看一下新的 MSP432E4类似产品、我们能说吗?
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    没有计划对 TM4C 系列进行 NRND 开发。 TM4C 持续支持非常广泛且不断增长的客户群。 TI store 缺乏可用性实际上是因为这些器件很受欢迎并且难以库存。 我向我们的营销人员确认这一点。

    如果需要、MSP432E 器件可以迁移到 SimpleLink 平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    除了查尔斯的回答之外、还会发出一声蜂鸣声、

    [引用用户="Bruno Saraiva"]
    不过、如果有人考虑将 TM4C129用于新设计、那么如果看一下新的 MSP432E4类似产品、我们能说吗?

    [/报价]

    唯一真实的情况是、如果有兴趣从 TivaWare 迁移到 SimpleLink 以实现连接根应用(尤其是无线应用)。 如果没有计划让客户利用 SimpleLink 和/或没有计划从 TivaWare 迁移、则目前没有理由从 TM4C129迁移到 MSP432E4以进行新设计。 TM4C 平台不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]遵循从微控制器开始的自然链接顺序时,它们实际上不“存在”

    就我所能说的、TI 从未有过明显的 TM4C 链接。 请注意、它们确实出现在左侧、处于控制和自动化状态。

    我上次检查时、模拟器件存在类似的分类问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫、查尔斯、听得好! 感谢您的反馈、实际上我很高兴至少提出了这个主题、并为您提供了机会来保证您的安全!
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    我们甚至不应该开始了解 TI 的站点结构(以及搜索任何"明显"的内容所获得的惊人[缺乏]结果)!
    但我确实相信 TM4C 在不久之前就有了一些亮点... 如果站点按原样进行结构化、只有知道它存在的人才会找到该行- IMHO。 但是、嗯、这正是人类应用工程师的目标、嗯?
    谢谢
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、
    感谢您提出您的顾虑、很高兴您现在可以清楚地看到 TM4C129/123已经在这里呆了很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]但我确实认为 TM4C 在不久之前就处于焦点之下[/引用]

    我总是会尝试两三次来找到合适的部分。 他们有某种分类方案、根本与我的使用不匹配。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    证明 TM4C129不会出现任何情况:

    这是所有这些新型 Launchpad 上的调试探针! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最真实的!
    我在 CC2650 Launchpad 上看到它。
    想了解一下我刚刚订购的 MSP432 LP 是否会安装相同的 TM4C1294NCPDT ...