This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:USB 主机 CDC 模式错误。 谢谢!

Guru**** 2579505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649516/tm4c123gh6pm-usb-host-cdc-mode-error-thanks

器件型号:TM4C123GH6PM

您好、TI 专家:

我正在尝试将 Tiva C launchpad 用作 USB CDC 主机。 我在 Tivaware 库中找到了代码。 但 usbhcdc.c 文件无法找到以下所有文件:

谢谢!

Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackie、

    您是创建新项目还是向现有项目添加文件? 如果现有项目是哪一个? 看起来好像有 TI-RTOS 文件、那么您是否使用 TI-RTOS 项目作为基础并尝试添加单个文件?

    这也是您创建的自定义文件吗? 我不记得 TivaWare/TI-RTOS 中有一个主机 CDC 示例。 如果是自定义文件、您使用了什么来源来挑选您在文件中列出的包含项?

    一般来说、我认为这只是一个链接错误、但目前我对您的设置不够了解。 因此、您可以分享的有关您尝试执行的操作以及项目/文件设置的信息越多、我就越有机会及时帮助您!