This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Tiva C Launchpad 连接错误

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649509/ek-tm4c1294xl-tiva-c-launchpad-connection-error

器件型号:EK-TM4C1294XL

我最近购买了 launchpad,但到现在为止无法成功连接设备。 在 CCS 中构建示例代码时遇到错误、如下所示

显示 错误:

连接到目标时出错:
无法与设备通信。 请检查您的连接。

此外、我尝试使用 LM 闪存编程器擦除闪存、但它显示无法连接目标。 使用 USB 电缆连接电路板时、电路板电源指示灯亮起

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您说您永远无法使用开箱即用的 LaunchPad? 或者您以前已经将内容加载到闪存中了吗?

     只是想与您再次确认您已执行以下两个步骤。

     1.您是否选择了 TM4C1294XL LaunchPad? 另外、请确保您拥有最新的 LM 闪存编程器、构建号为1613。

    2.在“Flash 实用程序”下,单击“擦除”按钮。 请参见下面的。

    3.在 Windows 设备管理器中,您是否看到以下内容?

    4.您能在其他 PC 上尝试一下吗?您能看到有什么区别吗?