This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:设计帮助

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649316/tm4c1294ncpdt-design-help

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!
对于我们的产品、我们需要以太网、因此 我们使用了 TM4C1294 MCU
该固件是使用 TM4C1294 Launchpad 开发的。 我们定制了一个电路板、从而将 LaunchPad 设计保留为参考。
问题在于、只要我们运行基于以太网的任何示例、我们就无法获取定制板的 IP 地址。 我们已经尝试运行 TI (TI RTOS 和非 RTOS)提供的示例、因为 launchpad 工作正常、但对于定制板、我们无法获取 IP 地址。
在设计过程中、我们考虑了线路阻抗和直通路径、我们还使用了具有内置磁性元件的以太网连接器。
我们在 e2e 论坛上发布了相同的问题、但无法找到解决方案。
我们将通过邮件发送设计文件、也可以上传。

随附了定制电路板的原理图和布局。  
请查看设计。  
此外、在布局中、您还可以看到正在使用 CC1310、cc1310运行正常。 请忽略 CC1310器件。  

请使用 priority.e2e.ti.com/.../SCD20171211.brd.pdfe2e.ti.com/.../SCD20171211.sch.pdf 获取此问题
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我真的无法对客户的电路板布局和原理图进行设计审查。 我可以回答有关如何使用我们的 TM4C 器件的具体问题。 如果您需要真实的设计审查、我建议您在您所在地区寻找一位声誉良好的顾问。

    我在原理图中注意到、您好像将 TRJ19111DNL 机箱接地卡舌连接到了板接地端。 请注意、在设计参考(http://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf)中、这两个接地端通过与4700pF 电容器并联的1M 欧姆电阻器进行隔离、如下所示: