This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PGE:器件锁定

Guru**** 2871090 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C123BH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649174/tm4c123bh6pge-device-locked

器件型号:TM4C123BH6PGE
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

 我的一位客户抱怨上述器件、因为他们检测到多个器件、在安装编程和引导加载程序后、这些器件停止工作。

他们不知道如何验证故障情况、因为他们无法访问内部的任何内容、并且 JTAG 不工作。

这些器件似乎松动了程序 ,但我不确定它们是否完全出现故障,因为例如 LDO 正在工作。

是否有办法复位或调试器件?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:
    在安装引导加载程序之前、一切正常? 如果是这种情况、引导加载程序中包含什么内容? 引导加载程序使用什么通信接口? 它们在电路板上具有什么调试探针? 他们可以参阅本应用手册 www.ti.com/.../spma075.pdf 中的第5.3节 以解锁器件。 如果他们有 XDS100或 XDS200、则可以使用 dbgjtag.exe 命令解锁器件。 如果这是一个带有板载 ICDI 调试探针的 LaunchPad、则他们可以使用 LM 闪存编程器来解锁。  

    他们是否还可以使用 LM 闪存编程器或 Uniflash 擦除闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请参阅客户答案:

    在安装引导加载程序之前、一切正常?

    是的

    如果是这种情况、引导加载程序中包含什么内容?

    使用 CAN 接口的德州仪器 IAP 标准

    引导加载程序使用什么通信接口?

    CAN 接口

    它们在电路板上具有什么调试探针?

    XDS100v2 (用于调试)、TMC1294XL LaunchPad (用于编程)

     

    我尝试使用 LM 闪存编程器解锁处理器、但该过程 未给出任何结果

     

    器件型号:TM4C123BH6PZI

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、"TM4C123BH6PGE"部分(列出的海报的开场白)可能不会出现在任何常见的 LPAD 上。   因此-客户的"锁定设备"是否确实驻留在"自己的设计和创建"的电路板上?

    如果证明确实如此-在这类电路板中有多少电路板-这个问题是否会揭示?    (可怕的单板异常!)   新设计/组装的电路板具有"许多可疑区域和组件"、因此与"完全成功-从一开始-看起来很高!"的矛盾

    需要注意的是、(偶数) JTAG 会受到锁定的影响。    (假定的)定制板上是否存在外部上拉电阻器?     Fi/I 长期以来一直注意到一些人"希望"节省"4、06-03 SMT 上拉 Rs"的大小/成本(通过使用 MCU 的内部 Rs)、而这种"有时"工作时从未证明是"低得多的外部 Rs。  (价值低10倍-大大减少信号反射和"圆形信号边沿"-两者都是由"节省!"产生的)   (有些节省!)

    我建议添加外部上拉电阻、这样 JTAG 建立连接的机会就会大得多...   同样、"故障电路板"的数量和百分比很重要、但保持沉默...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    客户生产的3000块电路板和14块电路板不工作;是的,设备安装在他们自己的设计上。
    实际上、TMS 引脚上只有10K 上拉电阻器、我还告诉他人也是如此
    客户感觉由于某种原因、内部记忆丢失。
    谢谢
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的朋友、以及您提供的内容、加上"多一个"问题、可以证明非常有帮助。

    因此、生产了3000 (定制板-非 LPad)- 14个报告为"不工作"-这是否意味着"2986剩余"已通过测试"-和"是否工作?" 这是问题-是不是吗?

    由此产生的"攻击方法"必须解决"失败率"问题、并再次寻求澄清。    要完全清楚-超过2500个此类电路板是否正常工作?  (即通过测试?)

    (很高兴您指示使用外部上拉电阻(10K Fine)并避免任何"误导性节省"(使用高价值 MCU 内部 Rs)可确保...