This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C123FE6PM:Ubuntu 上 TM4C123FE6PM 的 USB 设备驱动程序

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123FE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649362/linux-tm4c123fe6pm-usb-device-drivers-for-tm4c123fe6pm-on-ubuntu

器件型号:TM4C123FE6PM

工具/软件:Linux

您好!

我将 TM4C123FE6PM 微控制器用作器件和 计算机、 并将 Windows 10用作主机。 我正在使用 USB 通信、为此我获取了 USB 器件驱动程序 TI 网站。

现在、我想将 Ubuntu Linux 用作计算机上的操作系统。 我没有在 TI 网站上获取 TM4C123FE6PM 的 USB 设备驱动程序。

那么、从哪里可以获取设备驱动程序呢?

如果我将带有 TM4C123FE6PM 的设备连接到在 Ubuntu 上运行的应用程序、则无法建立 USB 通信。

此致、

Vinay