This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:Misra Warning 10.1

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647818/ccs-tms570ls1227-misra-warning-10-1

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

MISRA 专家、您好!

我在其中一个固件库中实现了以下功能。 但是、我获取 MISRA 10.1违规。 我无法理解我的错误。

可以有人帮助我吗?

int32_t audio_buffer_size = 0;

char * audio_buffer =(char *) NULL;

int32_t FileIF_CopyFileToBuffer (const char *文件名、int32_t offset、char * buffer、int32_t * buf_size、int32_t * file_size);



int32_t SDCardIF_PlayAudioFile (const char *文件名)

{

int32_t ret = SDCARD_IF_OP_SUCCESS;

int32_t AMOD_READ = AUDIO_Buffer_SIZE;

int32_t FILE_SIZE = 0;



if (IsNotInitialized ()))(





&NULL = SDCARD_IF_NOT_RATE_AMT_SIZE = 0);if







= audi_file_filt = 0;if (se_file_file_set= 0)= file_filt = 0;if (set_filet_file_filt = 0);&NULL =初始化文件名= file_file_file_file_enet_file_s= 0);if (if = file_file_filt = file_filt // MISRA 警告!

}



返回 ret;

}

MISRA 错误:

#1393-D (MISRA-C:2004 10.1/R)如果整数类型表达式不是常量且是函数参数、则不应将整数类型的表达式的值隐式转换为不同的基础类型

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 CCS 版本和编译器版本是什么? 请参阅此帖子:

    e2e.ti.com/.../592732
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 版本:7.3.0.00019
    编译器版本:TI v17.9.0.STS

    我通过更换解决了该问题

    RET = FileIF_CopyFileToBuffer (文件名、0、AUDIO_buffer、&AMOUNT_READ、&FILE_SIZE); // MISRA 警告!

    其中、

    int32_t *p_amount 读取=&Amount 读取;
    int32_t *p_file_size =&file_size;

    RET = FileIF_CopyFileToBuffer (文件名、
    0、
    audio_buffer、
    P_AMOUNT_READ、
    p_file_size);

    然而,这是非常不方便和毫无意义的。 这是所需的功能吗?

    请提供建议。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeepa、您好!

    感谢您告知我们您已解决问题。 您能告诉我们您的设置中使用了哪些 MISRA-C 规则吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了问题、但我想知道这是正确的预期行为还是 MISRA 解析器中的错误。

    我已启用所有错误。

    请找到下图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeepa、您好!

    谢谢。 我将把您的发现转发给编译器团队、他们将评估此问题。