This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于 TMS570LC4357的 Y 调制解调器

Guru**** 2583425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648960/tms570lc4357-y-modem-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在尝试为 TMS570LC4357控制器实施 UART 引导加载程序,我无法通过 Y MODEM 发送.bin 文件, 通过 Hyper 终端的 Y 调制解调器正在从远程主机返回无响应。但是当我 尝试 通过发送一些字节从超级终端进行调试时、我能够在微控制器中接收数据。但未通过 Y 调制解调器接收数据。 原因可能是什么? 。 我已将早期版本的 UART 引导加载程序中的 Y 调制解调器移植到其他处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijith、您好!

    您实施了哪些引导加载程序、并已将其设计为支持 YMODEM? 应用手册中包含的内容基于仅具有 Tx/Rx 的简单 SCI 或简单 UART。 由于 YMODEM 是一种协议、其要求超出引导加载程序示例代码使用的基本命令和数据包、因此它本身不支持 YMODEM。

    如果您已经在 Hercules 引导加载程序中实现了 Ymodem 协议支持、我需要有关基于 Ymodem 的引导加载程序的更多信息以及调试期间您看到的症状、以便提供指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijith、您好!

    我们提供了使用 YMODEM 的 UART 引导加载程序的示例代码。
    processors.wiki.ti.com/.../TMS570_Hercules_MCU_Bootloader

    此致、