This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:nTRST 信号、上拉或下拉、如果电路板安装了上拉电阻、会发生什么情况?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/647771/tms570lc4357-ntrst-signal-pull-up-or-pull-down-and-what-happens-if-boards-have-the-pull-up-installed

器件型号:TMS570LC4357

您好!

在网上对于 nTRST 信号存在很多困惑。  一些参考板弱上拉信号、而另一些参考板弱下拉信号。  信号上拉的电路板会发生什么情况、始终将该信号保持为高电平并激活调试系统会产生什么影响?  它是否会影响系统性能或使系统更有可能遇到随机断点?

最棒的

Josh Karch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    nTRST 复位片上的 TAP 和调试逻辑。 它有一个弱内部下拉电阻器、因此 nTRST 被置为默认值、器件不会错误地进入调试。 当您想要进行调试时、需要通过 JTAG 仿真器将 nTRST 驱动为高电平。 我建议使用一个下拉电阻器或使其不受任何 MCU PCB 板的拉电阻器的影响、通常外部 JTAG 仿真器具有内置的上拉电阻器来将 nTRST 驱动为高电平。

    如果外部仿真器使用开漏输出驱动 nTRST、则需要上拉电阻器使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、我们遇到的问题是、我们目前有一个安装了该上拉电阻器的电路板、因此信号保持在高电平。  如果在调试器未连接时 nTRST 保持高电平、会产生什么负面影响?  我知道我们可以拉该电阻器、但假设我们不移除上拉电阻器。  如果不从性能角度移除板上安装的上拉电阻器、或者即使在未安装调试连接器的情况下、它也能启用任何预设断点来触发、会产生什么影响?

    最好

    Josh Karch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我建议下拉 nTRST 信号。 如果您将此信号保持在高电平、则可能会错误地进入调试模式。