This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:UART TivaWare 函数/参数

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648763/tm4c1294ncpdt-uart-tivaware-functions-parameters

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

我们希望从 TM4C123x 器件转向 TM4C129x 器件,并参考“TivaTmC 系列 TM4C 微控制器之间的差异”应用报告,该报告位于 http://www.ti.com/lit/an/spma065/spma065.pdf 

在第12.2节中、TM4C123x 支持4个函数和2个参数、TM4C129x 不支持这些函数和参数。  

在《TivaWare 外设驱动程序库用户指南》(http://www.ti.com/lit/an/spma065/spma065.pdf)中、我们提到了这4个函数、但没有提到对一个系列的支持与对另一个系列的支持。

这实际上是 TM4C129x 系列上的4个函数不起作用的情况吗? 是否有任何等效项? 此外、我在该用户指南(UART_INT_DMARX、UART_INT_DMATX)中看不到提及这2个参数。  

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、
    应用手册可能已过时。 我看不到 TM4C129x 不支持这些 API 的原因。 查看 TM4C129的 UART_echo 示例和 uart.h、我看到所有这些 API /宏都可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据认为,查尔斯确定的"及时性"是正确的。 随着"TM4C"(取代 LX4F/LM3S)的到来、"StellarisWare API"进行了"更新"、该过程(极大)具有挑战性。

    您的采购人员是否提供了"最安全"的确认-然后测试这些应用程序-带有"129评估板"? (这样做会让每个人"脱机"-不是吗?) 还请注意-(其他)所需的应用程序(重要应用程序)可能会受到同样的测试-这种努力压倒了"希望"-难道不是吗?