This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Sitara MPU 文档

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188858/am2634-sitara-mpu-documentation

器件型号:AM2634
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我已查找 有关 AM2634存储器保护单元(MPU)的文档。 TRM (spruj17c)中有一章介绍了该功能、SysConfig 工具可对其进行配置、其中提供了一些提示、但这些源对于某些高级参数化来说有点太亮了。

在文档中找不到的一些示例:

-每个 R5F 内核应该自行配置 MPU,还是集中配置 MPU?

- "非缓存"区域或"缓存+共享"区域之间有何区别?

- 如果可能,如何为非 R5F 总线启动器设置 MPU?

SysConfig 中的 Type Extension TEX 是什么?

-...

是否有任何关于这些主题的可用文档?

感谢您的支持。

BR、Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们可能需要得到专家的确认、但通常我们不会记录 ARM 内核和密切相关的块。 这是来自 ARM 的许可 IP、并由他们进行记录。 我找到了以下示例:

    https://developer.arm.com/documentation/ddi0460/c/Memory-Protection-Unit/Region-attributes?lang=en

    有一章介绍 R5F 和 MPU、包括区域属性。 让我们知道整合是否存在不确定性。  

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的快速回答。 我将浏览这些文档、并返回给您有关在 SoC 中集成 MPU 的信息。

    此致、Nicolas