This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:TM4C129ENCPDTI3 "油炸"

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648712/launchxl2-rm46-tm4c129encpdti3-fried

器件型号:LAUNCHXL2-RM46

美好的一天!

我有一个 RM46x Launchpad、我想使用它来命令用于电机控制的三相逆变器。 问题是、我设法通过示波器将 Launchpad 接地短路。 受此影响的组件是  TM4C129ENCPDTI3控制器(小型控制器)。

它的用途是什么?

我可以替换它吗?

我可以用什么代替它吗?

是否可以将其绕过?

德州仪器是否提供某种保修?

一切都完成了、我必须更换 Launchpad 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eusebiu 您好、

    Launchpad 上的 TM4C129x 是 XDS110 USB 调试器的一部分。 它是调试处理器。 您可以将其替换为新的调试器、但需要对其重新编程才能使 XDS110调试器正常工作。

    您可以使用20引脚 JTAG 接头(J1、未组装)和外部仿真器。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS110