This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:是否可以将闪存到 TM4C129ENCZAD 中作为 ICDI 调试器?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, TMDSEMU110-U, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188180/ek-tm4c123gxl-is-it-possible-to-flash-to-tm4c129enczad-as-an-icdi-debugger

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZADTMDSEMU110-U

我想在我的定制 TM4C129ENCZAD 板上实现 XDS110的独立 XDS110。

起初、我尝试使用 Code Composer Studio 和 TMDSEMU110-U 运行 xds110固件

然而、TMDSEMU110-U 出现故障、因此我尝试购买另一个、但由于价格高且库存小、我尝试使用 EK-TM4C123GXL 进行调试。
(我正在尝试将以下 URL 的第4.6章用于连接方法。)
www.ti.com/.../spma075.pdf

是否可以加载 boot_loader.bin 和固件 以下层次结构中的.bin?
C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188180/ek-tm4c123gxl-is-it-possible-to-flash-to-tm4c129enczad-as-an-icdi-debugger "]

    然而、TMDSEMU110-U 出现故障、因此我尝试购买另一个、但由于价格高且库存小、我尝试使用 EK-TM4C123GXL 进行调试。
    (我正在尝试将以下 URL 的第4.6章用于连接方法。)
    www.ti.com/.../spma075.pdf

    是否可以加载 boot_loader.bin 和固件 以下层次结构中的.bin?
    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    [/报价]

    EK-TM4C123GXL 可用作调试探针。 您需要按照应用手册上的说明进行适当的电路板修改和连接。 请注意、当您对电路板进行调试时、它将枚举为 ICDI (在线调试接口)调试探针。 ICDI 调试探针只是另一个调试探针。 它将能够将任何程序(例如 blinky、hello 或等)加载到您的目标器件。 这与使用 XDS110、XDS200或其他调试探针将程序刷写到目标器件没有什么不同。  

    我认为对您来说最重要的是、您希望将 XDS110固件加载到目标器件上。我将向一直为您提供帮助的 CCS 团队(Ki-Soo Lee)提出一个问题。 我的理解是、在 XDSEMU110-U 固件 损坏之前、您已经尝试使用它加载 XDS110固件、但在加载固件之后、目标器件不会用作 XDS110探针。 这完全独立于您用于加载固件的调试探针、无论是 ICDI 还是其他探针。 请跟进 Ki 为您提供帮助的帖子。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    您说过
    EK-TM4C123GXL 可用作调试探针。 您需要按照应用手册上的说明进行适当的电路板修改和连接。 请注意、当您对电路板进行调试时、它将枚举为 ICDI (电路内调试接口)调试探针。 ICDI 调试探针只是另一个调试探针。 它将能够将任何程序(例如 blinky、hello 或等)加载到您的目标器件。 将程序刷写到目标器件。

    我明白了。
    这意味着它可以用作调试器。
    这意味着有必要为 CCS 的目标配置中的调试器部分选择 ICDI。

    您说过
    我认为您最重要的一点是要将 XDS110固件加载到目标器件

    是的、这是最重要的。

    您说过
    这完全独立于您用于加载固件的调试探针、无论是 ICDI 还是其他探针。

    从这个故事中可以看到、即使您使用 ICDI 调试器、也可以加载其他版本的调试器、例如 XDS110 firmware.bin。

    您说过
    请跟进 Ki 为您提供帮助的帖子。

    好的、我会问 Ki。