This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:编译器/TMS570LS043x:HALCoGen 生成的 FreeRTOS 的链接问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648757/re-compiler-tms570ls043x-link-problem-with-halcogen-generated-freertos

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

不幸的是、这种变通办法对我来说是可行的。 使用 TMS570LS043x 与最新版本的 Halcogen 和 Code Composer Studio 时遇到类似的问题。

CCS 打印的错误为:

链接期间遇到#10010错误;"freeRTOStest.out"未编译
#10234-D 未解析的符号仍为
gmake:***[All]错误2
gmake[1]:***[freeRTOStest.out]错误1
未解析的符号 vPreempitiveTick,首先在./source/sys_vim.obj 中引用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rene、

    请参阅 Veena 的回答:

    这是 HALCoGen 中的一个已知问题。 我们已经为此开了一个 TT。 此修复程序将是下一版本的一部分。

    作为一个权变措施、请使用附加的文件并替换 HALCoGen\drivers\freertos\portable\ccs\Cortex-R4mpu_wrapper.c 中存在的 MPU_wrapper.c 文件

    e2e.ti.com/.../0334.mpu_5F00_wrappers.c