This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:无法将工作代码快速下载到我的 Tiva Launchpad。

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648207/ek-tm4c123gxl-unable-to-flash-download-working-code-to-my-tiva-launchpad

器件型号:EK-TM4C123GXL

我与 Keil 合作了大约一周、但无法在 Tiva c 系列微控制器上测试我的无错误代码。 我成功构建了目标、然后尝试闪存下载我的代码、然后我遇到两个错误。 包已下载、驱动程序已下载。   

错误#1 "无法初始化目标器件、请重启器件并重试。"

错误#2 "ERROR FLASH download failed - Target DLL has been cancelled"(错误闪存下载失败-目标 DLL 已取消)  

此外、如果我尝试足够快的闪存、Keil IDE 会崩溃?

我已经尝试在论坛上寻找解决办法,但我没有成功,可能我错过了一些东西。 我不是很完美。

tm4c123g6hpm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用"而不是您的(无错误代码)"已知良好的供应商提供代码-作为您的"项目"完整导入是否有意义?

    新用户-最常-受到 IDE 复杂性的"过度挑战"(甚至"pro ones "Keil 和 IAR)。 通过"使用已知良好的供应商提供的项目-您"显著提升您的成功 ODDS。"

    验证供应商项目执行后-您可能会仔细/批判性地"剪切/粘贴"每个关键 IDE 设置-以便您的代码享受(一定的机会)工作...

    IDE 功能极其强大、需要"遵守"其所有规则。 (通常不限于"单纯的生命"(特别是包括 Moi...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有使用 Keil IDE 的经验。您是否看过此文档?
    www.ti.com/.../spmu355.pdf